请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357工具/软件:
文档 T ü V NORD 功能安全软件开发流程证书不包含软件诊断库安全级别的说明。 您能否提供认证说明(例如软件诊断库 — 适用于高达 ASIL D 的版本)、或证明功能安全软件开发流程的 T ü V Nord 证书包括软件诊断库安全级别的说明;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
文档 T ü V NORD 功能安全软件开发流程证书不包含软件诊断库安全级别的说明。 您能否提供认证说明(例如软件诊断库 — 适用于高达 ASIL D 的版本)、或证明功能安全软件开发流程的 T ü V Nord 证书包括软件诊断库安全级别的说明;
尊敬的张平:
SDL 未经认证、但遵循 TI 功能安全软件开发流程 ARAS AP00213、这符合 SIL-3 (IEC61508) 和 ASIL-D (ISO26262) 的特定安全关键型软件要求、从而降低了系统故障的可能性。 该 TÜV 已经过 T Ü V Nord 的评估和认证。
有关更多详细信息、请再次参阅以下主题:
(+) SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP:Hercules 安全问题 — 基于 Arm 的微控制器 — 内部论坛-基于 Arm 的微控制器 — 内部- TI E2E 支持论坛
--
此致、
Jagadish。