This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:在并行状态下对 TMS570LC4357 进行编程时出现问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540633/tms570lc4357-sep-problems-programing-a-tms570lc4357-in-paralell

器件型号:TMS570LC4357-SEP


工具/软件:

您好:

我们已经设计了一个 PCB、其中使用 TMS570LC4357 微控制器来管理 SPI 网络。 

在设计之前、我们使用 launchxl2-570lc43 评估板来执行测试和调试。

现在、我们正在尝试通过将评估板的所有 JTAG 信号与我们设计的板并行互连来对我们设计的微控制器进行编程、我们已经切断了 SDO 和 RTCK 信号的布线、以避免评估板的微控制器可能返回数据。 我们只想让我们设计的微控制器恢复运行。 在这个阶段、我们只需要对外部微控制器进行编程。 下一个原理图如下:

https://ibb.co/B2ZKRms6
对软件进行编程时、它会报告错误、我们检查 SDO 信号是否没有返回任何内容。 您是否在我们的 JTAG 连接中看到任何错误或上传? 

我们担心的另一件事是、微控制器的“测试“引脚 (U2) 保持打开状态。 数据表指出必须安装下拉电阻器才能正常运行、尽管我已经阅读到它已经有自己的内部下拉电阻器。 这是一个真正的问题吗? 

https://ibb.co/nsy4xMvf

谢谢。