Other Parts Discussed in Thread: AM2432
工具/软件:
您好:
我们在测试中发现 AM2432 的多个 GPIO 外部 10K 电阻器被上拉至 VCCIO、即 3.3V。 然而、在上电过程中、GPIO 引脚电平并非单调的。 我们在通电时同步测试了 GPIO 电平和 VCCIO 电平、如图 1 和图 2 所示。 VCCIO 电平是单调的、因此这个问题不是由电源引起的。 我查阅了大量信息、得出的结论是 AM2432 的许多 GPIO 在复位期间和复位释放之后(但在软件初始化之前)都处于悬空状态、这使得引脚的寄生电容很容易在上电期间造成干扰。 我的理解是否正确? 我们希望 TI 能够就这个问题向我提供更权威、更可信的解释。 谢谢!


图 1 和 2 GPIO Y7 测试上电


图 3 和 4 GPIO V7 测试上电