Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
您好、
我使用的是 AM263P LP。 我想在 MCU+ SDK 上为 AM263P 运行示例代码。 然后 我才能在此板上运行许多项目、而不会出现任何问题。 但现在我无法运行任何项目。
例如、我导入了 GPIO_INPUT_INTERRUPT_am263px-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 工程 。当我点击“Debug"按钮“按钮时、会遇到该错误。
Cortex_R5_0:AM263Px
Cortex_R5_0:选择的板:CC
Cortex_R5_0:选择的部件:标准
Cortex_R5_0:在长度 0x40 的第 0 页的 0x0 处写入存储器块时遇到问题(错误–1065 @ 0x40)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。 (仿真包 20.0.0.3178)
Cortex_R5_0:文件加载器:验证失败:目标无法写入 0x00000000
Cortex_R5_0:GEL:file:c:\...\GPIO_INPUT_INTERRUPT_am263px-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang\Release\GPIO_INPUT_INTERRUPT_am263px-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.out:加载失败。
此致、
BURAK