This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Σ — Δ(SDFM) 快速检测

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531584/am2432-sigma-delta-sdfm-fast-detect

器件型号:AM2432
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在使用编写 Σ — Δ(SDFM) 示例 电机控制 SDK 09.02.00.11  更多信息 快速检测 还有一些问题:

1) PRU ICSS PWM TZ_OUT 信号(用于快速检测)是高电平有效信号。 我需要在 SDFM 固件进行哪些更改以反转 PRU ICSS PWM TZ_OUT 信号的极性?

2) 快速检测似乎仅在 CH0 启用了快速检测选项时才起作用。 如果我禁用 CH0 的快速检测、则它不再适用于其他通道。 为什么会这样、我 需要更改什么才能使其正常工作?

3) 新的电机控制 SDK 将于何时发布?

谢谢!

此致、

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) PRU ICSS PWM TZ_OUT 信号(用于快速检测)是高电平有效信号。 我需要在 SDFM 固件处更改什么以反转 PRU ICSS PWM TZ_OUT 信号的极性?

    用于快速检测的 PRU ICSS PWM TZ 输出的极性无法通过软件反转、因为它完全由硬件驱动。 因此、您需要使用外部硬件来反转输出。

    似乎只有在为 CH0 启用了“快速检测“选项时、“快速检测“才有效。 如果我禁用 CH0 的快速检测、则它不再适用于其他通道。 为什么会这样、我 需要更改什么才能使其正常工作?

    我会检查一下、然后返回给您。

    何时发布新的 Motor Control SDK?

    这是计划在这个月!

    此致、

    Achala Ram