主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
我使用的是 LP-MSPM0L1306。
在写入软件一次后尝试再次写入软件时、会发生以下错误:
该字段用于检索复位模式下的等待:(错误–6311)PRSC 模块无法写入寄存器。
当我执行恢复出厂设置时、会发生以下错误:
CS_DAP_0:读取寄存器 SECAP_RCR 时出现问题:(错误–2131 @ 0x2020C)无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.2.0.3536)
CS_DAP_0:GEL:执行 GEL_DAPInit_SECAPCommand () 时出错:目标读取寄存器 SECAP_RCR 失败
AT (REG':SECAP_RCR&0xFFFFU)[mspm0_cs_dap_init.gel:247]
AT GEL_DAP Init_Wait ForResponse ()[mspm0_cs_dap_init.gel:426]
在 GEL_DAPInit_SECAPCommand () 处
我无法编写软件或恢复出厂设置、所以有什么解决方案吗?