This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LittleFS 缓冲区配置

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544552/lp-am243-littlefs-buffer-configuration

器件型号:LP-AM243
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Sirs:

如何修改.read_buffer.prog_buffer.lookahead_bufferlfs_config LittleFS 的、和的大小?
据我所知、这些缓冲区大小应该与.cache_size和相关.lookahead_size
但是、当我通过 SysConfig 更改这些值时、缓冲区大小实际上不会改变。

此致、
Harry Chu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我已尝试更改参数、但它已正确更新。

    您能否分享尝试更新此值的方法?

    请参阅以下视频以供参考。

    e2e.ti.com/.../littleFS.mp4

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    我之前可能导致了一些混淆。

    我是指的缓冲区大小 gLfsReadBuffer0 gLfsWriteBuffer0 、和 gLfsLookaheadBuffer0 请勿根据的值进行更改 .cache_size .lookahex_size

    此致、
    Harry Chu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我已经检查了 SDK 代码、上面提到的缓冲区的大小似乎取决于闪存的读取扇区大小。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    这确实会改变这些缓冲区的大小,但它仍然不是基于.cache_size and .lookahead_size。 我认为这里可能有一个问题。

    此致、

    Harry Chu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    这确实改变了这些缓冲区的大小、但它仍然不是基于.cache_size and .lookahead_size。 我认为这里可能存在问题。

    缓冲区的大小是否取决于 .cache_size 和 .lookhead_size 变量? 我认为这里不是这种情况、在 SDK 中、我们也没有根据 cache_size 或 lookahead_size 来计算这些缓冲区的大小。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    这个评论来自lfs.h,我认为是正确的。 由于这些是可选的静态分配缓冲区、因此或许可以提供一个选项来禁用它们。

    顺便说一下、*lookahead_buffer处于相同的情况。

    此致、

    Harry Chu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    根据中配置的值更新读取和写入缓冲区  

    您可以在中进行以下更改  littlefs_open_close_config.c.xdt  文件位于  ${MCU+SDK}/source/sysconfig/fs/.meta/littlefs/templates.

    此致、

    Tushar