This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:MSPM0G 是否可以在一个 i2c 端口中具有多个 i2c 目标地址?

Guru**** 2832565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547583/mspm0g1106-can-mspm0g-have-multi-i2c-target-address-in-one-i2c-port

器件型号:MSPM0G1106


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 MSPM0G 来替换许多 IC、如温度传感器、风扇控制…

在原始板中、每个器件具有不同的地址。

他们不想更改主机 IC FW。 MSPM0G 在一个 i2c 端口中可以有多个 i2c 地址吗?

因此、他们可以简单地为所有产品更换小型模块板。

顺便说一句,我发现了下面的函数。 我可以设置第二个目标地址吗? 使用此函数并知道 i2c 数据的任何示例都来自哪个地址?

DL_I2C_setTargetOwnAddressAlternate

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    MSPM0G 可能有第二个目标地址、它在 TOAR2 寄存器中设置、请参阅 TRM 中的相应寄存器。

    第二个地址 由  DL_I2C_setTargetOwnAddressAlternate() API 设置。

    如果需要第三个地址或更多的目标地址、则 OAR2_MASK 字段可用于实现更多的目标地址、方法是仅匹配 OAR2 地址字段中设置的一些位。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pengfei,

    从下面、MCU 知道它用于 OAR2。

    但是、如果使用 OAR2_MASK 增加了更多地址、那么我们无法知道数据是哪个地址、对吧?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您可以在下面的寄存器中检查匹配的地址。 该值也可以从 DL_I2C_getTargetAddressMatch () API 获取。