This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:编程完成后、程序会在下电上电后丢失。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547513/mspm0g3519-the-program-is-lost-after-a-power-cycle-once-it-s-programmed

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

编程后、程序会在下电上电后丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志雄:

    程序会被加载到闪存中、并且通常不会在下电上电时丢失。

    您可以  在下载程序后尝试使用 UNIFLASH 软件编程工具| TI.com 读取闪存数据、然后在 MCU 通电后重新下电上电并再次读取闪存数据。