This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] makefile 与链接器命令文件 (.cmd) 之间的关系

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1536305/relationship-between-makefile-and-linker-command-file-cmd

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

q:在 makefile 中指定了 device.cmd、但指定它的基础是什么?

我知道 makefile 本身是自动生成的。
只要工程中有一个.cmd 文件、它就会自动指定、无论其名称如何。
我想确认.cmd 的指定方式。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想确认.cmd 的指定方式。

    如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    如何选择 CCS v20.x? (MSPM0 SDK v2.01.00.03 更高版本)

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    您是否在使用支持 SysConfig 的工程? 如果是、SysConfig 将为您的器件生成链接器文件。 否则、您可以创建自己的链接器文件并在“Project Configuration“中选择一个选项来禁用 SysConfig 生成。 通常、我创建一个新文件并复制粘贴 SysConfig 生成部分、然后调整链接器文件。

    在 makefile 文件中、.cmd 将位于 ordered_objs 下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您的答复。

    我知道 XX.cmd 在 makefile 的 ordered_OBJS 中指定。
    我想知道的是、在 ordered_OBJS 中指定 XX.cmd 文件的参考/标准是什么?

    顺便说一下、是否可以在 CCS v20.x 或更高版本中手动创建 makefile?
    (请参阅: (+) 如何在 Windows 10 上自动生成的 makefile 文件中更改 shell - sh.exe - Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ — TI E2E 支持论坛)

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    可以通过私人聊天进行回复。

    此致、
    正常