This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:在 OSPI (4S)-四路读取模式(引导模式引脚:0000)中、程序可以在启用看门狗后从闪存进行't reboot。

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546905/am2612-in-ospi-4s--quad-read-mode-boot-mode-pin-0000-the-program-can-t-reboot-from-flash-after-enabling-the-watchdog

器件型号:AM2612


工具/软件:

我有一个使用 QSPI 的定制闪存。

我的定制板可以  在器件上电后从 QSPI 闪存 (OSPI (4S)-四路读取模式)引导。

我发送了 Modbus 命令以在 器件上启用看门狗。 程序停止运行、但未重新启动。  

这种通过看门狗进行热重启的方法在 AM263X 上工作正常、但在 AM261X 上工作异常。

您能检查程序为何无法重新启动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我、了 SDK 软件包、看门狗工作正常。