Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、专家
由于代码太大、 MSSRAM_256k0-MSRAM_256k7 对我来说是不够的、因此我认为我必须使用外部 RAM 来替换内部 RAM。 将存储器区域的 Region4 从 MSRAM 类型更改为 DDR 类型、这会导致代码无法在 Debug 中运行。 这是不是意味着 SysConfig 中不能执行此操作、还是出现了问题? 谢谢。
----- >