This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:开漏与推挽模式

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539531/txs0102-open-drain-vs-push-pull-mode

器件型号:TXS0102


工具/软件:

您好、

TP109 (MCU2 RX) 是输出、TP111 (MCU1 TX) 是输入。

MCU2 位于 VCCB 侧、MCU1 位于 VCCA 侧

输出波形不是方波脉冲。

这是什么限制吗?

UART 波特率为  1228800 (1.22Mhz)

IC 指示这可用于推挽和开漏配置。

此 IC 如何识别 I/O 是推挽式还是开漏式?

此致

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    波形对我来说不是很清楚、您是说 OE 波形是输出行为、TP109 波形是输入吗? 如果是、请注意、如果输出 Cload 过高、则逻辑高电平的拐点是常见现象。 通常建议将布线/寄生电容保持在 70pF 以下、以确保内部单稳态电路正常运行。 以下应用手册对此进行了更详细的介绍: www.ti.com/.../scea135.pdf

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 直接为 3.3V 提供。

    蓝色波形 (TP109) 是缓冲器的输出、 粉色波形 (TP111) 是缓冲器的输入。

    为什么输出波形不是清晰的方波?

    通过此 IC 是否有任何模式可以检测 I/O 是推挽还是开漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    TXS 不知道器件的输入是推挽式还是开漏驱动器。 它是一款基于无源开关的电平转换器、具有开漏输出和单稳态电路、有助于加速上升沿。 在输入逻辑低电平期间、开关闭合、输入侧和输出侧直接连接。 请注意、数据速率支持的限制是由于 TXS 输入端缺少 PMOS 驱动器、而不是器件本身的限制而受到瓶颈的影响。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    缓冲器的输入是干净的、如粉色波形 (TP111) 所示。

    输出波形失真的原因可能是什么?

    此致

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    波形的缓慢上升沿表明输出侧存在高容性负载、并使单稳态电路无法正常工作。 请减少输出侧的 Cload(即布线长度/连接器电缆)、然后重新测试。 有关此主题的更多信息、请参阅我在第一个回复中分享的应用手册。  

    此致、

    插孔