This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:MSPM0C1103 的 5V 容限开漏引脚 (PA0/PA1) 上的 PWM 输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537270/mspm0c1103-pwm-output-on-5v-tolerant-open-drain-pins-pa0-pa1-of-mspm0c1103

器件型号:MSPM0C1103


工具/软件:

您好:

我知道 MSPM0C1103 上的 PA0 和 PA1 是 5V 容限开漏引脚。
如果这些引脚用于 PWM 输出、是否需要外部上拉电阻器?

此致、

DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    这是否意味着由于输出变为高阻态而需要上拉电阻器?

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您联系我们。 关于 PA0 和 PA1、由于它们是可耐受 5V 电压的开漏引脚、因此即使用于 PWM、也需要使用外部上拉电阻器来将输出驱动至高电平。 在数据表 (9.1.1) 的典型应用部分中、开漏 IO 连接到外部上拉电阻器、因此表明这是一项要求。 如果您有其他问题或疑虑、敬请告知。  

    MSPM0C1103 数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0c1103.pdf

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 DDoor、  

    是的。 这是因为开漏输出要么主动将线路拉至低电平、要么将其保持在高阻抗状态。 当它处于高阻态时、它实际上已断开、因此如果没有上拉电阻器、线路上的电压将处于未定义或悬空状态。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DDdoor:  

    希望您度过美好的一天。 不过、只是要看看是否需要进一步的协助。 如果没有,请也告诉我。  

    此致、Jojo