This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:端接 USB D+和 D-线路上的电阻器

Guru**** 2558530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2612, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535249/am2612-terminating-resister-on-d-and-d--lines-of-usb

器件型号:AM2612
主题: TUSB2036 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我的客户现在正在使用 AM2612 来设计自己的电路板。

USB 的 D+和 D-线路上是否需要端接电阻器?

或者不需要它们?  AM261x 是否具有片上终端电阻器?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    您不需要在 USB 的 D+和 D-网络上使用端接电阻器。 强烈建议在 USB 连接器处使用共模扼流圈。

    请参阅 AM26x 硬件设计指南 应用手册的第 8 节中的所有 USB 设计要求。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的回答。 我们知道不需要端接电阻器。 让我们进一步确认一下。

    AM261x 的器件中是否包含这些电阻器?

    客户提出该问题的原因是、TI 建议在 TUSB2036 的 D+和 D-线路上添加 27 Ω 电阻器、如下所示。

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    AM261x 器件中没有这些电阻器。 对于特定的 USB 集线器(例如您使用的 TUSB2036)、应始终遵循数据表中的硬件设计指南。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的回答。 让我确认一下。

    AM261x 器件内部没有端接电阻器、但不需要端接电阻器?

    您不需要在 USB 的 D+和 D-网络上使用端接电阻器。 [/报价]

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    让我再次与数字设计团队核实。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    谢谢。 我们正在等待仔细检查的结果。 由于他们必须修复电路板的设计、如果我们能够尽快收到、我们将不胜感激。

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    设计团队仍在研究这一点、但他们告诉我、可能没有内部端接电阻器。 它们建议使用外部终端电阻器。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们得到了团队的确认。

    我们已经查看了规格、并从 CharTeam 那里确认、我们现有的端接电阻为 45 Ω。

    因此、无需外部端接电阻器。

    D+和 D-线路在器件内部具有端接电阻(45 Ω)、因此客户不必在外部添加它们

    此致、

    英明