Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好团队
我一直使用 CPSW 与单个 MDIO 接口 (MDIO0_MDC/MDIO) 来启用两个 RGMII 端口。 目前、CPSW RGMII1 配置为使用 MDIO0_MDC/MDIO 引脚、而 PRU0 ICSSM RGMII 配置为使用 PR0_MDIO0_MDC/MDIO 引脚。 我的理解是、我已经通过 CPSW 正确启用了 CPSW RGMII1、通过 ICSSM 正确启用了 PRU0 ICSSM RGMII。 您能否确认此设置是否有效?
在 MCU+ SDK 中、若要初始化具有 RGMII 支持的 PRU0 ICSSM 以太网、需要执行哪些步骤?
在 SysConfig 中为以太网配置 PRU0 ICSSM RGMII 和 PR0_MDIO0 的正确方法是什么?
将 ICSSM 与 CPSW 一起使用时是否存在任何引脚多路复用限制或冲突、尤其是对于重叠的 RGMII/MDIO 引脚?
ICSSM 和 CPSW MDIO 接口是否可以独立运行而不发生冲突? SDK 如何处理双 MDIO 域 (MDIO0 和 PR0_MDIO0)?
在 SDK 10.00.00.35 中、ICSSM 以太网的双 MAC 和交换机模式之间是否有任何配置选项或 API 可供选择?
请帮助我解决问题。
提前感谢。