Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
在示例 enet_cpsw_est_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 中、我想将其更改为按 T 以发送 160 个数据包、因此我将 ENETAPP_TEST_TX_PKT_CNT 更改为 160U、但串行端口打印结果如下
-------------------------------------------------------------------------------------------- #
#
#与 FLASHWRITER 脚本一起使用的默认配置文件#
#
-------------------------------------------------------------------------------------------- #
#
#默认此配置文件,
#-指向此 EVM 的预编译闪存写入器、引导加载程序
#-应用程序映像指向此 EVM 的 IPC 回声应用程序映像的相对路径
#-确保在运行此脚本之前构建此应用程序
#-您可以自定义此配置文件以指向您自己的引导加载程序和/或应用程序映像
#-如果您只想验证闪存内容而不是刷写文件,可以使用--operation=flashverify。
#
#首先指向 sbl_uart_uniflash 二进制文件,它作为一个服务器来刷写一个或多个文件
-- flash-writer=sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage
#现在发送一个或多个文件到闪存或 flashverify 根据需要。 发送文件的顺序无关紧要
#对 OSPI PHY 调优攻击向量进行编程
--操作=flash-phy-tuning-data
#发送引导加载程序时、请确保闪存偏移为 0x0。 ROM 期望引导加载程序位于偏移量 0x0 处
--file=sbl_prebuilt/am243x-evm/sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
#发送应用程序映像时,请确保以偏移 0x80000(默认值)或引导加载程序配置的任何偏移进行闪存
--file=./../examples/drivers/ipc/ipc_notify_echo/am243x-evm/system_freertos_nortos/ipc_notify_echo_system.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x80000
#为此应用程序发送 XIP 映像,由于闪存偏移是在映像中指定的,因此无需指定闪存偏移
--file=../../examples/drivers/ipc/ipc_notify_echo/am243x-evm/system_freertos_nortos/ipc_notify_echo_system.release.appimage_xip --operation=flash-XIP