This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以复位 CPSV 寄存器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539698/is-there-way-for-reset-cpsv-register



您好:

我的客户正在使用进行开发

它们希望更改 TIMx 的预分频器值、并在 CPU(时钟)运行期间运行计数器零。

除了外设复位和初始化之外、您是否以 CPSV 中的方式复位 CPSVAL?

谢谢、
GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    预分频设置在中不是一个通常更改的变量。 这是将其值复位以复位并重新初始化计时器外设的唯一方法。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您的信息。

    我明白。

    此致、

    GR