This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:频率超出范围

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1536021/msp432e401y-frequency-out-of-range

器件型号:MSP432E401Y
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

刻录代码时遇到错误。 下面我提到了错误。

Cortex_M4_0:连接到目标时出错:频率超出范围。

加载动态库失败:“ftd2xx.dll"</s>“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您使用的是 LaunchPad?

     您使用什么调试探针?

     什么是 ftd2xx.dll? 这看起来并不像程序映像、通常是您使用.out 或.bin 文件加载闪存。 为什么您只加载动态库?

       我今天在度假,明天是一个公共的美国假期。 我将  在星期一上与您联系。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 LaunchPad。

    调试探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我会将您的问题转发给我们的 CCS 专家 、询问有关加载 ftd2xx.dll 的失败消息。 我 以前从未见过这条消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在等待我们的 CCS 专家提供帮助的同时、您是否会在另一个 LaunchPad 电路板上产生同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个 LaunchPad 的运行方式与 MSP430 类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加载动态库失败:'ftd2xx.dll'

    ftd2xx.dll 用于 XDS100v2 使用的 FTDI 芯片。 如果您使用 MSP432E401Y LaunchPad、它应该有 XDS110。 检查 ccxml 文件中的连接类型、并确保其配置为 XDS110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会检查一下。 您能帮助我解决以下错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些示例非常旧、使用的是旧版本的 SysConfig。 请参阅有关 SysConfig 1.4.0 的第二个警告。 您可以从以下地址获得 1.4.0: www.ti.com/.../1.4.0_1234

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存期间出现上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    错误是“无法打开文件“。 您能否确认该文件存在于给定的路径中并且可读?  

    如果是、您能附上.out 文件供我们查看吗? 可能是无效的、因此收到了该错误消息。

    谢谢、

    Ricky