This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:ADC 转换无法正常工作

Guru**** 2797335 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1540046/mspm0l1305-adc-conversions-not-working

部件号:MSPM0L1305
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我尝试使用 5 个 ADC 通道进行 ADC 序列转换、但遇到了未加载 ADC 通道的问题。 我认为 IRQ 处理程序存在未被调用的问题。 在不使用 IRQ 处理程序的情况下、是否有另一种读取 ADC 输入的方法?

附件是用于更多上下文的当前代码和配置文件

e2e.ti.com/.../1803.program.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  
    我尝试调试您的代码的“SysConfig"版本“版本、中断处理程序似乎可以正常工作。 我建议您在实施中使用 SysConfig。 使 SysConfig 正常工作后、请禁用 SysConfig 并使用修改后的 ti_msp_dl_config.c 和 ti_msp_dl_config.h 文件对其进行配置。 这是我用于测试您的代码的项目。

    e2e.ti.com/.../adc12_5F00_sequence_5F00_conversion_5F00_example.zip

    此致、

    Diego Abad