This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:OSPI CLK 配置

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538617/am2432-ospi-clk-configuration

器件型号:AM2432


工具/软件:

你(们)好  

客户多年来一直在开发 AM243。  

它们使用数据表修订版 B、该版本不限制 OSPI 时钟、因此他们 当时配置了 250MHz (Tap)。

但是、最新版本 G 有一些限制、要求 Tap 模式下的时钟周期大于 20ns。 如果 他们 保留了 250MHz 配置但没有修改、会有什么影响?

有什么理由添加此限制?

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此处有任何更新?  

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    我将请文档团队了解更多详细信息。 与此类类似的更改通常发生在两个数据表版本之间进行的芯片验证之后。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    感谢您的答复。 此问题来自中国的顶级客户、因此请确定优先级并尽快提供反馈。  

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun,

    我会尽力而为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM243x 数据表的修订版 D 中添加了 OSPI Tap 模式时序。 第一个 量产发布 (RTP) 数据表的版本为修订版 E。  在 RTP 之前数据表中的任何信息都可能会发生更改、直到 RTP 数据表发布为止、因为在器件投入生产之前 TI 仍会表征器件性能。 客户不得  根据任何 PRE-RTP 数据表设计产品。 客户应根据数据表修订版 E 或更高版本设计其产品。 注意: 任何 RTP 之前的 数据表都将 在每页侧面标有“产品预发布“或“预告信息“。 AM243x 数据表的修订版 B 标记为“预告信息“。

    OSPI 外设不是设计为在 250MHz 上运行。 AM243x 器件仅针对在高达 200MHz 的速率下运行的 OSPI 进行了验证。 因此、您的客户应降低其 OSPI 外设的工作频率、以确保在所有工艺、电压和温度工作条件下都能正常工作。

    此致、
    Paul