This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:有关 AM263P-SIP 和 AM263P 差异的查询

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538966/am263p4-inquiry-regarding-am263p-sip-and-am263p-differences

器件型号:AM263P4
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHSYSCONFIG

工具/软件:

尊敬的专家:

我当前正在使用 AM263P-SIP CC 运行以下命令:
python uart_uniflash.py -p COM40 --cfg=sbl_prebuilt/am263px-cc/default_sbl_null.cfg

但是、我注意到该过程在所附图像中所示的位置停止。

我想知道 AM263P 和 AM263P-SIP 之间是否存在可能导致此问题的任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Rijohn

    谢谢你的答复、我已经解决了这个问题。 但对于#4、我遇到了一些问题、导致我的 CCS 版本 1280、某些文件仅支持 1281(例如 imports.mak)、通过执行以下步骤、我无法使用 gmake -s examples profile=release 来构建所有示例。 因此、我的方法是使用单独编译的 CCS 导入工程来输出 sbl_null 和 sbl_uart_uniflash。 但我认为这样会浪费时间、因为有很多引导示例。 您能给我说明/命令行如何编译所有示例以发布最新文件吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    感谢您的答复。 因此、我认为初始查询已解决。

    MCU_PLUS_SDK_am263px_10_02_00_15 通常会选择 imports.mak 文件中提到的 CCS 版本。 通常、TI 建议使用 SDK 的 imports.mak 文件中提到的该版本的 CCS。

    但您可以尝试更改 import.mak 文件中的版本:在 import.mak 中搜索 ccs1281 并将其替换为 ccs1280  

    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    感谢您的查询

     AM263P(非 SIP)和 AM263P-SIP  封装之间的一个主要区别是引脚多路复用。 基本上、SIP 封装 AM263P_ZCZ_F 中使用的引导引脚与非 SIP 不同。 因此、 在 运行 SIP 示例之前、您需要运行 SIP 迁移脚本。

    请按照本页提供的步骤 在 AM263PX 中将示例从封装迁移到封装

    1. CD to C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15>
    2.  使用 NPM 安装 yargs@16@
    3. 然后、对 sbl_null 和 sbl_uart_uniflash 示例进行迁移。
    4. 使用 gmake 完成迁移后构建这些示例
    5. 更新 default_sbl_nuill.cfg 中的路径
    6. 刷写映像

    注意:如果仅使用 AM263P_SIP 板进行开发、则建议进行完整迁移、以便迁移所有示例/SysConfig。  


    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我们希望验证您的问题是否已得到正确解决。 如果是、请选择“This Resolved my issue(此问题已解决)“按钮以关闭该主题。

    此致、
    Rijohn