This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:无法完成刻录、重写和仿真。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539489/tmds243evm-burning-rewriting-and-simulation-cannot-be-completed

器件型号:TMDS243EVM


工具/软件:

 启用 DAP 时、显示“时出现的错误消息为“连接目标“在地址“0x80d1"处中断“处中断、没有可用的调试信息、或在程序代码之外。加载程序后、控制台提示已通过 GEL 发出 CPU 重置(软重置)。尝试通过 UART 写入二进制初始化文件时、错误如图所示。之前在 E2E 中找到相关示例、尝试构建system _freertos_ nortos示例、但当尝试再次刷写时、CCS 显示无法成功构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此论坛仅支持英语查询。 如需支持、请使用英文发布您的问题、或使用中文 E2E 论坛 —  https://e2echina.ti.com

    此致、
    Johnson