This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:ADC 外部 Vref 问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4350, AM263P4-Q1, AM263P4, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537056/am263p4-q1-adc-external-vref-questions

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA4350AM263P4REF35

工具/软件:

大家好!

我们正在考虑将外部 ADC 电压基准与 AM263P4-Q1 配合使用。 我查看了 AM263P4 控制卡的原理图、该控制卡使用一对 OPA4350 运算放大器来缓冲外部基准。 但我还有以下几个问题:

1.在使用外部基准时、数据表中推荐用于 Vref 引脚的电容 (4.7uF + 0.1uF + 0.1uF) 是否仍推荐用于该引脚、或者我们可以大幅降低该电容? 降低电容的原因是为了帮助提高外部缓冲器的稳定性。 甚至 像 OPA4350 这样的“高容性“运算放大器也只能 在数据表中绘制高达 1uF 的稳定性、即使在那里也能获得相当的峰值 y。 我们可以通过 外部缓冲器来减小电容吗? 我们是否可以将其显著降低 (<10nF) 并允许外部缓冲器提供稳定性?

2.在 AM263P4 控制卡上、单独的运算放大器分别缓冲 VREF G0/G1 和 VREF G2 的 ADC 基准。 AM263P4-Q1 数据表提到、在使用内部基准时、这些基准输入必须分离、因为它们  没有足够的电流驱动来短接在一起。 但是、当使用具有较大电流驱动的外部基准时(如 REF35180)、我是否可以将 G1/G2/G3 短接在一起并使用一个外部基准来驱动它们? 或者是否有 ADC 性能原因不这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    办理入住手续。

    还想添加一点、那就是 REF35 可以驱动多达 10uF 的外部电容、因此如果允许将 VREF G0/G1 短接至 VREF G2(使用外部基准时) 、似乎可以 使用 REF35 驱动所有这三个部分、同时保持每个引脚上的建议电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    在考虑到内部基准的情况下、给出了这些建议。 如果您提供 REF35180 等外部基准源、则应设计基准输入电路以实现给定 IC 的最佳性能。 可以使用单个电源驱动全部三个基准电压、但这里的信号完整性是一个关键因素、因为该电源轨上的噪声会耦合到所有 ADC 中。 为每个引脚提供专用的运算放大器缓冲器有助于隔离每个 ADC 分组、并确保为 VREF 引脚提供适当的带宽和电流驱动。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    这是合理的、但我找不到一个能够使用  每个 VREF 上建议的电容值提供稳定响应的运算放大器。 即使像 OPA4350 这样的“高 Cload“运算放大器也  仅在 1µF 时开始变得严重欠阻尼(峰值为 60%)、数据表表明我们 每个 VREF 使用的电压 (4.7µF) 增加了五倍。

    似乎有三种选择:

    1.减小电容、这样我们就可以使用单独的 运算放大器来缓冲每个 VREF、而不会出现不稳定的情况

    2.使用 REF35 等可驱动如此大 电容但将所有 VREF 引脚短接 在一起的器件

    3.在每个 VREF 上使用轻微不稳定的运算放大器缓冲器

    有什么想法更喜欢这里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Steven、

    我向我们的模拟设计团队咨询了这一点。 在这种情况下、我们建议使用选项 2。 但是、仍需要在引脚处分配电容器、与使用内部基准的方式相同。

    此致、

    Zackary Fleenor