This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539262/thread

部件号:部件号:*** >


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计时器实例(例如 TIMG8)具有单个时基、是(单个)加载寄存器和(单个)ACOND 的函数。  

    可以在一个通道上运行例如 PWM(比较)、并使用另一个通道生成周期性中断、但 PWM 和中断周期是相同的。

    在 CCU1 事件时、可以通过将该周期与 CC[1](模数加载)相加来生成一个(较短)中断周期、但该周期会限制为小于 PWM 周期、因为它与 CTR 计数一样高。 在此基础上、您可以使用 PWM 执行类似的操作、方法是向前推 CC[0]值并在每个 CCU0 事件上反转比较检测;当 load=0xFFFF 时、您将拥有一个相当大的范围(以前在计时器更简单时,这是常见的做法)。

    但这将需要更多的代码。 采用另一个计时器可能会更简单。