This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306SRHBR

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530748/mspm0l1306-mspm0l1306srhbr

器件型号:MSPM0L1306
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们遇到了代码滞留在时钟初始化部分的问题。 在 110 台设备中、有 10 台设备受到此问题的影响。

将固件刷写到设备上、然后使用电源按钮打开电源后、会出现此问题。 但是、如果通过插入充电器来通电、器件会正常工作。

详细信息:

  • MCU:  MSPM0L1304SRHBR
  • SDK 版本:  mspm0_sdk_1_30_00_03
  • CCS 版本:  12.6.0.00008.

硬件设计:

时钟配置:

您能否帮助我们确定根本原因并提供解决此问题的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:
    您能否将原理图分享给当地的销售代表? 我想我们可以回顾一下、看看是否有任何问题

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego Abad Sajamin

    让我与我们的团队核实、然后返回给您。

    我们假定 MCU 一旦接通电源、复位信号就会变为高电平。
    理想情况下、RESET 信号应保持低电平、直到 MCU 的时钟稳定。 一旦 MCU 的时钟稳定、RESET 信号应置为高电平。

    您能否提供在上电期间 MCU 复位信号应保持低电平的持续时间?
    此外、除了 MCU 复位信号之外、是否需要任何其他信号相关性才能使 MCU 完全正常运行?

    谢谢、

    中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:
    NRST 引脚应被拉高、以便 MCU 开始引导过程、因此从理论上讲、它可以根据您的需要保持低电平、直到您将其拉高、以便器件开始工作。 我认为 M0 不需要任何时间来“稳定“内部时钟、除非您指的是 M0 外部的时钟信号需要自行稳定的时间、在这种情况下、它将取决于您使用的晶体或振荡器(我建议使用器件的数据表/请其团队了解更多相关信息)。 除了 NRST、如果您查看 数据表中的 9.1.1 原理图、这应该能让您全盘了解需要如何采购 MCU 升级的功能。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我  想了解 SDK 中时钟发生器的默认配置。

    在我们的设计中、我们不使用外部或内部低频振荡器。 我们是否应该在初始化过程中等待稳定?

    根据您的输入、我们似乎不需要等待内部时钟的稳定。

    请确认我的理解是否正确。

    谢谢、
    中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:
    我正在研究我们的 SDK 中的一个常规空程序、我似乎找不到调用您拥有的 CLK init () 的配置。 您可以共享 SysConfig 文件以便我查看一下吗?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:
    是否可以共享该 SysConfig 文件? 如果没有、您能告诉您正在进行哪些其他配置吗?

    此致、

    Diego Abad