This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:DDR4 配置工具

Guru**** 2587915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1537864/sysconfig-ddr4-configuration-tool

器件型号:SysConfig


工具/软件:

您好、

客户尝试使用用于 AM64x 的 DDR 配置工具执行以下设置。

“tCCD_L_ns":“:6.25
“tRRD_L_ns":“:6.

另一方面、客户将 DDR 时钟用作 800MHz。
那么我们有以下问题。

Q1 (  tCCD_L_ns“和“tRRD_L_ns"除外“除外)除外)还有另一个规格“tCCD_L_tck"和“和“tRRD_L_tck"。“。
当用户设置这两者之间的间隙时、是否有任何问题?
(哪个设置用于配置寄存器设置?)

示例 当用户设置“DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_tRRD_L_ns= 6;“但“DDRSS.DDR4.CONFIG_DRAM_tRRD_L_tck"会“会设置为默认值(默认值为“4")“)时。

Q2、在 DDR 配置工具上似乎没有与“突发模式“相关的设置项。 用户不能在 DDR 配置工具上设置突发模式?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何填写参数的信息、请查看工具中的自述文件链接。  

    大多数参数在数据表中都将具有一个“ns"元件“元件和一个“TCK"元件“元件。  只需将这些内容填写到工具中、即可进行适当的计算。  您无需进行任何计算。  请务必根据设备的速度等级选择规格。

    作为以下示例、只需输入 tRRD_L_ns = 7.5、tRRD_L_TCK = 4、该工具将执行适当的计算以根据工作频率选择两者的最大值

    默认情况下、器件已在突发模式下运行。  无需进行任何设置。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    - 1 -
    >默认情况下、设备已在突发模式下运行。  无需进行任何设置。
    在默认“突发模式 8 长度“或“动态突发斩波 4 “中应用了哪种突发模式设置?

    - 2 -
    >作为以下示例、只需输入 tRRD_L_ns = 7.5、tRRD_L_TCK = 4、该工具就会执行适当的计算、根据工作频率选择两者的最大值
    上面的哪个文档“根据工作频率选择两个最大值“说明?
    在上面的示例中、我可以理解“7.5ns (=6tck (@800MHz))“设置为 DDR16SS0_CTL_45(对于“F0")“)、48(对于“F1")“)和 51(对于“F2")“)寄存器的“TRRD_L_FX"位“位字段。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.仅支持 BL=8

    2.检查工具中的自述文件链接。  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    >2. 检查工具中的自述文件链接。  
    我想确认的是您指出的链接。
    我提到了下面的“README"链接“链接、但没有您描述的信息。
    https://dev.ti.com/tirex/content/Processor_DDR_Config_0.10.30.0000/docs/README.html

    您能否粘贴您所引用的链接?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此要点:

    • 某些参数具有两个元件 (ns 和 TCK)、这两个元件都可以在存储器器件数据表中找到(适用的情况下)。 只需按数据表中所示输入这些值、该工具就会进行适当的计算以满足最小/最大时序规格。

    此致、

    James