This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:设计审查

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62932, TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538682/tm4c1290ncpdt-design-review

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:TPS62932

工具/软件:

您好团队:  

我要求进行设计审查、

我设计该电路板时遇到了一个很大的问题、3V3 短接至 GND。 我不知道问题在哪里。 似乎卸下处理器也会使短的消失,我不能真正理解。

请帮助我了解 3V3 节点短接至 GND 的原因。

此致

Emanuele Peruzzi.

e2e.ti.com/.../gerbers_5F00_rf_5F00_test_5F00_board_5F00_b.zip

e2e.ti.com/.../rf_5F00_test_5F00_board_5F00_b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我设计的这款电路板有一个巨大的问题、3V3 短接到 GND。

    您如何知道它是否对地短路? 您的描述过于简短。 您在上电时是否看到了高电流?  对于普通器件、预计复位电流为几 mA。  您测量的复位电流是多少?

    您是否能够加载任何固件? 运行固件后是否发生了观察到的短路、或者闪存为空时是否发生了观察到的短路? 如果您加载了固件并且固件配置的 I/O 与其他器件冲突、则可能会造成短路。 例如、MCU 和外部器件都驱动信号、其中一个驱动低电平、而另一个驱动高电平。  

    您是否对 I/O 引脚进行了电阻检查? 复位后 I/O 处于高阻抗状态。 如果存在短路、则测量到较小的电阻。  

    查看您的原理图、我发现有一个主要问题、也有一些小问题。 主要问题是您离开了 RBIAS 引脚 NC。 尽管您不使用以太网、但由于已知的勘误表、RBIAS 引脚仍必须通过 4.7k Ω 电阻接地。 如果未接地、调试器可能无法连接到器件。  

    这个小问题出在 VDDC 滤波电容器上。 VDDC 上有一个 3.0 μ F 的电容。 虽然可以、但建议介于 3.3uF 至 3.4uF 之间、 有关详细信息、请参阅 TM4C129 系统设计指南。  

    3.4.2 LDO 滤波电容器 (VDDC) 所有 TivaTM C 系列微控制器都具有一个片上稳压器、用于为内核供电。 稳压器需要一个滤波电容器才能正常工作(有关可接受的电容值范围,请参阅相应微控制器数据表中的 CLDO 参数)。 CLDO 电容是 VDDC 引脚上的电容值之和。 考虑到容差、建议的 VDDC 电容器解决方案由两个或更多容差为 10%至 3.4μF 的陶瓷片式电容器组成(例如,3.3μF 和 0.1μF 0.1μF 电容器各一个、或者 2.2μF、1.0μF 和 3.3μF 各一个)。 由于在温度范围内具有较宽的容差、因此不建议使用 Z5U 电介质电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    我将补充一些细节、以便澄清:  

    -我绝对不能与调试器连接

    -我的问题也出现在电路板未通电。 如果电路板未通电、则网络 3V3 和 GND 之间已经短路。 如果我移除(拆焊)处理器、此短接将消失。  

    -当我第一次连接电源时,J1 上的+24V, U1 立即爆炸。 然后、我移除了消耗的 TPS62932、并尝试使用万用表测试 3V3 和 GND 之间的连接、我注意到它们已短路。 然后我移除(拆焊)处理器、移除了短路、3V3 和 GND 不再连接。 然后、我认为油炸 U1 稳压器也可能会损坏处理器、因此我想制作一个全新的电路板、在给电路板上电之前、我注意到在新电路板中、3V3 节点已经与 GND 短路。  

    -听起来很奇怪的是,两块电路板在 3V3 和 GND 之间都有短路。 我认为我的设计或布局出现了问题、可能导致此短路、但我无法理解原因、可能是什么。 我在处理器上有许多未使用的引脚、这些引脚连接到 GND。 这些引脚中的一个可能是问题的根源吗?

    -与此同时,我一定会尝试在 RBIAS 添加一个电阻器,并更改电容值,但我怀疑添加一个电阻器将解决这个问题。

    如果您有任何提示、请告诉我。

    此致

    已发送电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    -我的问题也与电路板未通电有关。 如果电路板未通电、则网络 3V3 和 GND 之间已经短路。 如果我移除(拆焊)处理器、此短接将消失。  [/报价]

    查看您的原理图、我无法发现任何可能导致短路的因素。 这可能是您的布局、但我不知道。 如果切割、该怎么办

     您是否可以在不拆焊 MCU 的情况下切断 MCU 的 3V3?  U1 是否产生正确的 3.3V 电压并且 U1 仍然正常工作? 从 MCU 切断 3V3 后、是否可以单独为 MCU 的 3.3V 网络提供外部 3.3V 电压。 您是否能够以这种方式隔离短路?

    只需再对 JTAG 连接器有一条评论。 下面是 建议在 JTAG 连接器上使用上拉电阻、但您目前不应该对短路问题做出贡献。    

     

    -听起来很奇怪、2 个电路板在 3V3 和 GND 之间都有短路。 我认为我的设计或布局出现了问题、可能导致此短路、但我无法理解原因、可能是什么。 我在处理器上有许多未使用的引脚、这些引脚连接到 GND。 这些引脚中是否有一个可能是问题的根源?

    将未使用的 I/O 接地不会出现问题。 实际上、这是首选方法。  

    -同时我一定会尝试在 RBIAS 处添加一个电阻器、并更改电容值、但我怀疑添加电阻器可以解决该问题。

    是的、尽管存在电流短路问题、您仍必须使用 4.7k Ω 电阻器。 解决短路问题后、您的下一个问题将是由于勘误表、调试无法连接到器件。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    感谢您的快速回复以及有关如何更正调试的建议。

    我遵循了您的建议并尝试断开 3V3。 我移除了 U1 和 L1、但 U2 侧的短路仍然存在。 我还移除了 U3 和 JTAG 连接器、只是为了看看短接是否消失、但没有运气。  由于相同的短路、将另一个 3V3 电源连接到 MCU 会使外部电压降至 0.15V。 我会继续脱焊,直到我得到的问题,谢谢你的善良支持.  

    此致

    已发送电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emazed:

     确定短语后、请告诉我。 我也很想知道短路能在哪里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emazed:

     您能否确认使用的器件型号正确无误? 您的原理图显示您使用的是 TM4C1290NCPDT、但引脚排列不匹配。 请参阅数据表引脚图。 TM4C1290NCPDT 没有以太网、而原理图上相同符号具有以太网。 我认为引脚排列差异会导致短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获取了 TM4C1294 的 dtassheet 来制作组件。

    我现在就想哭了。

    接下来我将对原理图进行适当的修正并制作新的电路板、我将在制造前将修订后的原理图发送给您进行快速检查。  

    谢谢、为我节省了很多头缓存

    此致

    已发送电子邮件