This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:SysConfig 是否可以在生成的代码周围添加 C++保护?

Guru**** 2952940 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538861/am263p4-can-sysconfig-add-c-guards-around-the-generated-code

器件型号:AM263P4
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们希望将代码转换为 C++、并将使用 C++编译器。   是否可以让 SysConfig 在生成的头文件周围添加 C++保护?   

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huey、

    请允许我重新回到这个问题。 我们已围绕 SDK 驱动程序和头文件启用了 C++接地端。

    让我与 SDK 团队一起检查一下。