This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:使用 250us IRT 的 Profinet Device4.0.3 示例

Guru**** 2762695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1535213/am2434-profinet-device4-0-3-example-with-250us-irt

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好:

例如、我使用工业 SDK 09_02_00_15 在 AM2434EVM 套件上实现 250us 更新速率、但即使更改配置和 GSD 文件以仅与 2 个插槽配合使用、也无法使其正常工作。 是否有办法实现此功能? 根据该版本的数据表、应该可以实现该功能。

对于 PLC 测试、我使用 Simatic S7-1500、我可以运行 500us、但不能运行 250us。

感谢您的答复。

此致、

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的查询。

    您是否会尝试使用 TI 网站 (https://www.ti.com/tool/IND-COMMS-SDK) 上提供的最新 ind_comms_sdk? 我们已对您的担忧进行了一些改进。

    请注意、250US 支持目前处于试验阶段、因此非常感谢您对此主题的反馈。

    此致、
    Kamil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我尝试了最新版本、但有同样的问题。 但在最新版本的数据表中、它被标记为 正在进行中、因此我认为根据数据表、它在旧版本上受支持、新版本中存在一些错误。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    我的坏... 您说得对、250US 支持尚未合并到 我们最新的正式版本中。 但是、它肯定会成为我们下一个版本的一部分。 如果您对适用于您的用例的快速定制解决方案感兴趣、请联系我们、以便我们进一步讨论此问题。

    谢谢。
    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我需要尽快完成这项工作、因此我 非常感谢您的帮助。 在我的 PROFINET 解决方案中、我使用 2 个插槽、即 MaxSupportedRecordSize  4096 和 MaxOtuputLength 360。 我将尝试提供尽可能多的代码器件、但有些器件需要签订保密协议、因此我必须与上级主管讨论。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    感谢您的关注。
    请联系您的销售代表以定制标准配送。

    此致、
    Kamil