Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
我们现在正在为基于 RS485 的 Modbus 开发 AM2434_ALX。 MAX3061EEKA+T IC 用于 Modbus 通信。 为了构建我们的 Modbus 应用程序、我们首先使用 UART 回声低延迟中断 示例 和 API。
但是、 uart_echo_low_delay_interrupt 示例需要 1 秒的等待时间来处理命令并在我们的应用程序中返回响应。
在将我们的应用程序代码迁移到 UART_Echo_DMA 后(这也需要延迟时间来做出反应)、我们正在从 SDK 示例中搜索替代方案以避免延迟时间。
Modbus 协议的 GUI 已可用。 GUI 接受的响应时间范围为 0 到 100 毫秒。 很遗憾、我们没有 GUI 背景代码。 因此我们可能需要在控制器中解决这个问题。
然后、我们推理、如果我们在任何 UART_Echo DMA LLD 中开发应用、我们可能能够解决这个问题。
在最新的 MCU PLUS SDK 中、AM2434LP 没有 UART_Echo DMA LLD 示例。
请向我提供建议或建议、以防止响应时间延迟。
此致、
Chockalingam N