This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:代码刷写期间 MSPM0C1104 中出现 DAP 连接错误

Guru**** 2848420 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531930/mspm0c1104-dap-connection-error-in-mspm0c1104-during-code-flashing

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他部件:sysconfig

工具/软件:

尊敬的先生:

我们目前正在 BLDC 风扇应用中使用 MSPM0C1104 微控制器 IC。 最初、微控制器正常运行、我们能够平滑地刷写代码 3 至 4 次。

但是、经过几次成功尝试后、我们始终会遇到 DAP 连接错误 在刷写代码期间(使用 LP-MSPM0C1104 LaunchPad 套件进行代码刷写)。

系统提示强制复位/恢复出厂设置、但即使在执行强制复位后、相同的错误仍然存在。 在我们用新微控制器替换微控制器之前、错误会继续出现。

我们已经注意到、这个问题在我们开始处理之后就开始发生了 硬件方框图进行 PWM 配置

为了供您参考、我们将附上:

  • 用于代码刷写的 LaunchPad 图片

  • 错误消息的屏幕截图

  • 我们使用用于 PWM 的配置设置

我们请您调查此问题的根本原因、并建议我们采取必要的纠正措施。

谢谢、此致  

Khushi Bansal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khushi、

    很抱歉我方面的延迟、您是否要解决此问题?   我建议尝试恢复器件出厂设置并返回报告。  您可以通过 CCS(此处的步骤)或通过此在线工具: https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0_Factory_Reset_Tool /ver/1.0.2/来执行此操作    

    我不知道 PWM 配置如何影响芯片、除非 PWM 通道连接到可能以某种方式损坏芯片的东西。   

    如果您仍然遇到此问题以及恢复出厂设置是否有任何影响、请告诉我。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温柔的提醒 1!!  

    尊敬的先生:

    我们目前正在 BLDC 风扇应用中使用 MSPM0C1104 微控制器 IC。 最初、微控制器正常运行、我们能够平滑地刷写代码 3 至 4 次。

    但是、经过几次成功尝试后、我们始终会遇到  DAP 连接错误  在刷写代码期间(使用 LP-MSPM0C1104 LaunchPad 套件进行代码刷写)。

    系统提示强制复位/恢复出厂设置、但即使在执行强制复位后、相同的错误仍然存在。 在我们用新微控制器替换微控制器之前、错误会继续出现。

    我们已经注意到、这个问题在我们开始处理之后就开始发生了  硬件方框图进行 PWM 配置

    为了供您参考、我们将附上:

    • 用于代码刷写的 LaunchPad 图片

    • 错误消息的屏幕截图

    • 我们使用用于 PWM 的配置设置

    我们请您调查此问题的根本原因、并建议我们采取必要的纠正措施。

    谢谢、此致  

    Khushi Bansal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD、

    否、我的问题尚未解决。

    当我们尝试恢复出厂设置时、它会再次显示与上一个相同的错误(即 DAP 连接错误)。

    谢谢、此致

    Khushi Bansal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    即使在恢复出厂设置后、我仍然面临相同的问题。 请让我知道我们接下来应该做些什么来解决这个问题。

    谢谢、此致

    Khushi Bansal