This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227-Q1:调试问题

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538539/mspm0l1227-q1-debugging-issue

器件型号:MSPM0L1227-Q1


工具/软件:

调试电路板时无法连接电路板后、无论它是通过 10 引脚 DAP 连接器还是 2 引脚 SWDIO/SWCLK 连接器进行连接、都将持续显示以下错误。

也尝试了恢复出厂设置、但未成功继续。

在多次尝试后它很少成功、您能告诉我们在这种情况下应该检查什么?

(测试条件:连接客户样片板和 LaunchPad 调试器 (XDS110)

CS_DAP_0:连接到目标时出错:DAP 连接错误。 这可能是由于器件进入低功耗模式。 尝试强制外部复位。如果错误仍然存在、请尝试强制 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考 MSPM0L222x-Q1 数据表 、仔细检查原理图、尤其是 Vcore 和 RST 引脚。

    此外、请参阅 MSPM0 MCU 开发指南(修订版 F) 、并再次尝试以下 4 种方法来恢复出厂设置。 通常、方法 1 (6.1.1) 如下所示、进入 BSL 模式、然后执行恢复出厂设置通常是有效的。

    此致、
    彼得