This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:替代 Holtek BA45F25563 的解决方案

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538595/mspm0l1306-solution-to-replace-holtek-ba45f25563

器件型号:MSPM0L1306


工具/软件:

尊敬的团队:

TI 是否有替代 Holtek BA45F25563 的解决方案?

应用是火灾检测传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiffany:

    如果客户需要 5V 电压、我建议使用 MSPM0H 系列。 这是 MSPM0H321x 数据表

    否则、L 系列器件已用于烟雾探测器应用。 此类器件包括 MSPM0L11xx 和 MSPM0L13xx。

    此致、

    Owen