This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:无法将"配置 NVM"添加到 MSPM0L1306-WQFN-16 (RTR) 上的 SysConfig

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1534010/mspm0l1306-unable-to-add-configuration-nvm-to-sysconfig-on-mspm0l1306-wqfn-16-rtr

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

我尝试在现有的 MSPM0L1306 WQDN-16 (RTR) 工程上将“Configuration NVM“添加到 SysConfig。 但是、当我点击“Add"按钮“按钮时、UI 会发出例外警告。 为了放弃当前 SysConfig 或工程上的任何错误、我为我的器件生成了一个新的全新空工程、但遗憾的是、只要我尝试在此处添加 SysConfig 中的“Configuration NVM“选项、就会显示相同的错误消息。  

以下是我复制错误所遵循的步骤:

  • 使用“No RTOS“和“CCS - TI Arm Clang“为 MSPM0L1306 创建一个新的空工程。 这将创建一个面向 MSPM0L1306-VQFN-32 (RHB) 的工程

  • 打开 empty.syscfg 并将器件封装更改为 WQFN-16 (RTR)

  • 尝试添加配置 NVM

  • 将显示一条错误消息

我尝试过的其他一些事情:

  1. 如果我切换回封装 VFQN-32 (RHB)、则可以添加“配置 NVM“、而不会出现任何问题。
  2. 如果我在封装为 VQFN-32 (RHB) 时添加“配置 NVM“、则再次切换到 WQFN-16 (RTR) 会导致相同的错误。

我使用的是 Code Composer 版本 20.2.0.12、SysConfig 版本 1.24.0 和 MSPM0 SDK 版本 2.5.0.05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aritz:

    我研究了这个问题并找到了这个 E2E 帖子。 似乎这是一个已知问题、并优先尽快修复。 在此期间、请查看此帖子、看看是否有任何建议可以解决您目前的问题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Owen。 感谢您的回答! 我会留意新的软件版本。 同时、我想我可以处理两个工程:一个面向实现我的固件的软件包、另一个面向 仅具有配置 NVM 的 VQFN-32 (RHB)。 使用十六进制工具、我可以提取第二个生成的 NONMAIN 配置、然后使用 BSL 更新目标的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aritz:

    我想跟进一下、让您知道问题应该在下一个 SDK 版本中解决。 如果在下一个 SDK 版本发布后仍遇到问题、请联系!

    此致、

    Owen