This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103-Q1:NRST 输入电压电平

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548543/mspm0c1103-q1-nrst-input-voltage-levels

器件型号:MSPM0C1103-Q1


工具/软件:

您好:

在数据表上、我找到为 ODIO 和 SDIO 引脚指定的电压电平:

NRST 引脚上的电压电平是多少?

此致、

Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacopo、  

    感谢您联系我们。 关于 RESET 引脚的电压电平、这些电平与标准 GPIO 相同、只是 VIH 的最大值略有差异(在这种情况下,VIH 也为 5.5V)。 我已经将此问题交给了我的内部团队、希望数据表的更新版本中应该包含这些信息。  

    此致、Jojo