This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SPI2 不工作

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546235/am2634-spi2-not-working

器件型号:AM2634
Thread 中讨论的其他器件:TMDSCNCD263、TMDSHSECDOCK

工具/软件:

尊敬的 TI:

我正在使用 SPI1 和 SPI2 模块进行 SPI 通信、并已设置引脚配置、如代码中所示。  
SPI1 工作正常。 在 SPI2 上、CLK 引脚 (B9) 始终保持高电平状态。 我在 SPI2 D0 (B8) 引脚上执行一些脉冲。
您能告诉我是否缺少任何配置吗?

我还将 B9 和 B8 引脚设置为 GPIO、并在代码中将 GPIO 设置为高电平和低电平。 B9 引脚始终保持高电平状态、B8 引脚按预期切换。
我还在 TI 评估板上测试了设置为 GPIO 的 B9、并在芯片 U70 引脚 7 上看到状态始终保持在高电平。
这排除了出现硬件问题的可能性。 软件端口配置中似乎缺少一些内容、但我确定缺少一些内容。

尽早就此问题寻求帮助、因为这目前是与客户进一步测试的阻碍因素。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sue、

    使用的是 定制电路板或 TI-EVM?

    如果您使用的是 TI EVM、您使用的是哪款 TI EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我们为工程使用定制板。
    我还尝试在 AM263x 控制卡 (TMDSCNCD263) 和集线站 (TMDSHSECDOCK) 上将 SPI2 CLK 引脚设置为 GPIO、并根据随附文档测量了片上 U70 引脚 7 的 CLK 引脚输出、结果如前所述。

    谢谢!
    e2e.ti.com/.../5040.PROC110E2_2800_001_29005F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sue、

    让我回到下周初的今天、我将使用逻辑分析仪运行测试来诊断这一点。