This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:IBIS 仿真模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547707/mspm0c1104-ibis-simulation-model

器件型号:MSPM0C1104


工具/软件:

您好先生

如何申请 MSPM0C1104SRUKR IBIS 仿真模型?

其他讨论中提到的施工是否已完成?

 MSPM0C1104:与 IBIS 7.0 兼容的产品列表  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    我目前正在为您查找此内容、并会尽快回复您。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    我们目前没有适用于 MSPM0C1104 的 IBIS 模型、但我可以根据需要提交申请。 我可以问您为什么需要 IBIS 模型吗?

    Owen