This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:UDP 数据传输/TCP 数据传输

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548211/tm4c1294ncpdt-udp-data-transfer-tcp-data-transfer

器件型号:TM4C1294NCPDT


工具/软件:

您好、

 我正在使用 tm4c1294ncpdt 作为 UDP、我的要求是必须发送 400000 字节的数据、如何发送数据、如果我发送数据块(1024 字节)如何获得确认。 这是协议更好地发送大数据我指的 TCP/UDP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     本应用手册有一些软件配套资料、包括 UDP 和 TCP 的示例。  用于轻量级 IP 的 TM4C129x 以太网应用 (lwIP)

     请记住、TCP 是一种面向连接的传输协议 、它侧重于数据传输的可靠性和完整性、而 UDP 则是 无连接的、但速度更快、但不能保证数据的可靠传输。 您需要确定哪种协议更适合您的应用。 您将不会获得任何使用 UDP 的确认。