This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:AM243x 中的 MPU 区域与 SysConfig 重叠

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548321/sysconfig-mpu-region-overlap-in-am243x-with-sysconfig

器件型号:SysConfig


工具/软件:

我正在使用 SysConfig 配置 AM243x 器件。 在 MPU 设置中、我可以定义多个区域并为每个区域设置特定规则。 我想了解如何处理这些区域的等级或优先事项。

例如、如果我对从地址 0x70000000 开始、大小为 2 MB 的区域启用缓存、然后对从地址 0x701D0000 开始、大小为 64 KB(完全包含在较大区域中)的较小区域禁用缓存、哪个设置将应用于重叠区域?


SysConfig 或 MPU 在解析重叠区域时是否使用特定的优先级或顺序、如何控制哪个规则优先?

感谢您的澄清。