This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:am263 MCAL 10.02.01

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547049/am2634-am263-mcal-10-02-01

器件型号:AM2634


工具/软件:

您好:

我遇到命令行无法按预期执行的问题。 经过一些调查,版本不匹配,当我执行脚本时,我有问题可以看到下面。

Mcal 下载 10.02.00.01 -> Mcal 执行时间为 10.01.00。

它也与 EB tresos 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认 C:/ti/路径中是否有编译器版本 4.0.0.LTS?  

    看起来它缺失。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于编译器、它是可以的。这是名称编译器版本、我在 Rules.make 文件中更改了版本。

    对于 Mcal 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是${MCAL SDK}/build/make 文件中的一个打印错误。

    感谢您指出这一点。 我将获得此修复的下一个版本。

    同时、您是否能够对编译器更改取消阻止自己?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan