This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519 属性->变量->目录列表?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546942/mspm0g3519-mspm0g3519-properties--variables--directory-list

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

您好先生

我认为编译器包含路径

什么是 COM_TI_MSPM0_SDK_INCLUDE_PATH->Directory-list

哪一个可以看到 目录列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaures:

    实际上、头文件(包括路径和链接器库路径)中真正有意义和使用的是宏命令: COM_TI_MSPM0_SDK_INSTALL_DIR。  

    但对于  COM_TI_MSPM0_SDK_INCLUDE_PATH 的含义、让我像调用 CCS 专家一样等待更多低功耗。

    最好的注意、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 COM_TI_MSPM0_SDK_*变量都从工程使用的 MSPM0 SDK 软件包继承。  

    什么是 COM_TI_MSPM0_SDK_INCLUDE_PATH->Directory-list

    此特定变量配置为指定目录列表。 但是、没有指定目录。 因此变量值为空。 同样、它来自 SDK。 为什么这些变量为零、我会推迟到 SDK 专家讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ki。

    所以 目录列表在这里没有指定的目录。

    对于 MSPM0 SDK 路径、 COM_TI_MSPM0_SDK_INSTALL_DIR 宏主要用于工程设置。