主题中讨论的其他器件: DP83TG720-EVM-AM2、 SysConfig
工具/软件:
您好!
我正在尝试 在 AM263px 控制卡 (TMDSCNCD263P PROC159A) 上启用汽车以太网附加电路板 (DP83TG720-EVM-AM2)。
我根据 Config 在控制卡上重新焊接了零欧姆电阻器。 控制卡 用户指南的表 2-16 中的#8。

我正在从 Enet CPSW 环回示例尝试 PHY 环回测试。

因此、传输将发生故障。

在检查附加 PHY 板上的信号时、我会观察到 Tx 时钟引脚上的 25MHz。
从 PHY 文档中可以理解为、该时钟由 MAC 提供、应为 125MHz。 因此、问题似乎出在 MAC 侧。
对于进一步调试或正确配置的任何建议、我将不胜感激。