This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ZD 是什么意思?

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1544318/tms570lc4357-what-does-zd-mean

器件型号:TMS570LC4357


工具/软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    ZD 表示 Z 驱动器、

    • Z 驱动器:  这是指 TI 使用的特定类型的输出缓冲器或驱动器。 这是一款稳健的通用 I/O (GPIO) 输出缓冲器、通常采用推挽配置、旨在提供指定电流。
    • 2mA ZD:  这表示引脚在配置为输出时具有的典型驱动强度为  2 毫安 (mA)  缓冲器类型的驱动器。 这意味着它通常可以拉出(提供)或灌入(消耗)高达 2mA 的电流。

    因此、“2mA ZD“描述了引脚的电流能力和输出缓冲器类型。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、请在数据表的下一修订版中添加此定义。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    请注意、我们会这样做!

    --
    此致、
    Jagadish。