This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MSPM0G150x 系列的 GPIO 是否可以配置为开漏 I/O?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548175/mspm0g1507-can-the-gpio-of-the-mspm0g150x-series-be-configured-for-open-drain-i-o

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

大家好!

MSPM0G150x 系列的 GPIO 是否可以配置为开漏 I/O?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ito。

    是的、每个 GPIO 都可设置为开漏模式。 在每个 GPIO 的 PINCM 寄存器中、您可以看到位 25、此位用于启用开漏。

    此致、

    Janz Bai