This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:YCJ (28 WCSP) 封装中可用的 OPA 数量

Guru**** 2572995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547577/mspm0g1507-number-of-opas-available-in-the-ycj-28-wcsp-package

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

尊敬的专家:

Q1:YCJ (28 WCSP) 封装是否可以使用两个 OPA 通道 (OPA0_OUT、OPA1_OUT)?

“5器件比较“显示 OPA=1、但 OPA0_OUT 和 OPA1_OUT 似乎可以分配为引脚。
我手头没有 YCJ 封装、因此无法在实际器件上检查该封装。

e2e.ti.com/.../opa_5F00_dac8_5F00_output_5F00_buffer.syscfg.txt

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数字是指具有 OUT 端子和两个输入端子(在引脚上可用)的 OPA 的数量、但 OPA1 在 WCSP 上没有 INX-键合线。

    但仍有一些内部连接可用。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthew、

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    正常