This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:实现 A 和 B 分区之间环路切换的 LFU 问题。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1546573/mspm0l1306-the-lfu-problem-for-realizing-the-loop-switching-between-a-and-b-partitions

器件型号:MSPM0L1306


工具/软件:

用于升级的 the.txt 文件在编译时将根据 device_linker.cmd 文件设置的起始地址生成前 16 个字节、因此它只能在设定的地址上运行。 但是,我设置了两个分区有两个地址,所以如何只生成 one.txt 文件通过闪存擦除后,它可以在分区 A 和分区 B 上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kitto、
    我将就该问题咨询我的团队。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kitto、

    您可以只使用一个.txt、但它只能在同一地址运行。 因此、您需要使用应用存储器 B 作为下载区域、成功下载后需要停止应用运行并擦除应用存储器 A、将表单 B 复制到 A、然后从 A 部分运行应用。因此、在存储器擦除和内容复制期间、没有应用运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了它, 感谢您的支持!