This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:系统存储器映射为多个区域定义相同的地址

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547938/lp-am243-system-memory-map-defines-same-address-for-multiple-region

器件型号:LP-AM243


工具/软件:

您好、

我正在阅读 AM64x/AM243x 处理器的数据表 (SPRUIM2H–2020 年 5 月、2023 年 10 月修订版、器件修订版本 2.0)。

我注意到 COMPUTE_CLUSTER0_SS_ROM  DEBUGSS_WRAP0_EXT_APB0在第 42 页的表 2-1 “主域内存映射“中、将相同的地址分配给多个区域(特别是和)。

我的假设是 EXT_APB0 允许 COMPUTE_CLUSTER0_... 禁用该区域、以便在同一地址使用不同的调试器件。 但是、我在文档中找不到任何进一步的信息或说明。

您能否解释一下该地址的目的重叠、以及在什么情况下每个区域都可以访问? 任何其他参考文献或文档也将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Petr、

    我看到您参考了 AM243x/AM64x 技术参考手册 (TRM)、该手册是“主域存储器映射“部分的这一部分:

    我正在将您的主题发送给我们硬件团队的一位成员进行评论。

    此致、

    Nick