This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106-Q1:能否将 M0 MCU 配置为在 UART0 和 UART1 之间启用桥接功能?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0C1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1547756/mspm0c1106-q1-can-the-m0-mcu-be-configured-to-enable-a-bridge-feature-between-uart0-and-uart1

器件型号:MSPM0C1106-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0C1106

工具/软件:

你(们)好  

如果我们使用具有两个 UART 通道的 MSPM0C110x、是否可以从 UART0 读取和写入命令或数据、然后将其转发到器件?
能否将 M0 MCU 配置为在 UART0 和 UART1 之间启用桥接功能?
TI 测试工具是否可以对该功能进行仿真?

行为如下:

  1. PC -> UART0 -> UART1->设备
  2. Device -> UART1 -> UART0 -> PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:
    我认为应该可以实现一个具有两个 UART 的桥接器。 必须在您为该桥接器创建的工程中实现该桥接器、即交换来自 UART0 和 UART1 的任何信息。 我不确定 TI 测试工具的含义。 如果您是指调试器、则是、您可以使用调试器来验证您的代码是否按预期运行。 我建议查看 MSPM0 子系统通信桥接器示例 (我们目前没有专门用于 MSPM0C1106 的示例、但在 SysConfig 中更改器件目标应该很容易。)  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从概念上讲、这很简单。 只需有一个 RX 中断将接收到的字节放入 TX 缓冲区。

    你不告诉我们的东西真的很重要。

    两个波特率是否相同?

    是否需要缓冲?

    是否可能由于某种原因而需要停止流?