This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:为输入供电的 A/D 输入序列

Guru**** 2588575 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531046/am263p4-q1-a-d-input-sequence-to-power-inputs

器件型号:AM263P4-Q1
主题:AM263P4 中讨论的其他器件

工具/软件:

AM263P4 器件 需要 3.3V 和 1.2V 作为输入。   然后、它将使内部低压降 (LDO) 稳压器提供 1.8 伏电压。     在模数输入端施加电压之前、以下哪种电源(如果有)需要达到其有效工作电平?   请注意、此部件具有 5 个 A/DS、每个部件具有 6 个输入、另外还有 2 个共享校准输入、这些输入路由到每个 A/D  

谢谢你  

Whitney Ballard  

Whitney.ballard@collins.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、

    您应等到 1.8V 电压斜升。 ADC 使用 1.8V 作为基准电压。  

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果   在 3.3V 和 1.2V 后 、但在 1.8V 内部 LDO 斜升至 1.8V 之前向 AM263P4 处理器器件施加 A/D 输入、 器件是否会损坏?  AM263P4 器件中是否存在会导致损坏的导通路径(除非 1.8V 电压上升)?   我确实可以在 AM263P 技术参考手册 第 7.5.2.3.3.1 节 (内部 ADC 电压基准缓冲器控制)   中看到所说的内容

    最初、 1.8V 内部基准处于禁用状态。   

    此外、 我看到的表明 1.8V LDO 斜升的唯一迹象是热复位信号已被取反。  请确认。  

    谢谢你  

    Whitney Ballard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、

    接下来、我们将请教 ADC 专家解答您问题的第一部分。

    [引用 userid=“650782" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1531046/am263p4-q1-a-d-input-sequence-to-power-inputs/5910984 #5910984“]

    此外、 我看到的表明 1.8V LDO 斜升的唯一迹象是热复位信号已被取反。  请确认。  

    [/报价]

    是的、正确。 一旦 PORz/WARMRESET 释放并变为高电平、内部 1.8V 模拟 LDO 便会开始斜升。 请参阅 AM26x 定制 PCB 系统入门指南中的第 2.3 节和第 3.2 节。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Whitney、

    我与我们的设计团队确认、在 1.8V LDO 稳定之前、输入通道上的电压不应出现问题。 但是、它仍然必须在 3.3V 稳定之后、ADC 应该运行  不会  直到 1.8V 和 VREFP 稳定为止。

    最佳 R